This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A - MSP430F5308C 源代码

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, MSP430F5308, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129361/ads8688a-ads8688a---msp430f5308c-source-code

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5308

你好!

我正在研发一款基于 ADS8688A 的模拟系统、该系统使用 MSP430F5308与 ADC 和 OPA392作为前端放大器进行通信(全 TI 设计)。

是否有适用于 ADS8688A 的任何 C 驱动程序库-适用于 MSP430、TMS320或 ARM? 为我的应用提供已知的工作起点非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们没有该 ADC 的代码示例。 如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔