This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:更新始终将 R/W 信号绑定到低电平的 DAC。

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130594/dac7822-updating-dac-with-r-w-signal-tied-to-low-always

器件型号:DAC7822

您好!

我们计划在项目之一中使用 DAC7822、我们打算仅在写入模式下使用它。 我想知道、L/W 控制信号是否可以始终连接到逻辑低电平(写入模式)、而不是由 FPGA 或微处理器驱动。 我不清楚数据表中的这一点、因为在时序图中、您具有5ns 的 R/W 高至 CS 低时序要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudia、

    您可以将 R/W (引脚23)接地、并且仅在需要时写入 DAC7822。 " R/W 高到 CS 低"时序要求仅意味着、如果您计划读取 DAC、则必须在 CS 的下降沿之前使 R/W 保持高电平5ns。 如果 R/W 接地、则 CS 将控制何时将数据写入 DAC。 确保所有 CS 低电平时间至少为10ns。

    谢谢、
    卢卡斯