This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:计算 ADC (ADS8689)+放大器(ina823)误差

Guru**** 2380810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823, ADS8689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129763/ads8689-calculate-adc-ads8689-amp-ina823-error

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件:INA823

您好,Team!

我想计算 ADC823+ Amp8689误差。

失调电压误差

INA823:     G=1、 V (OS_RTI)=V_OSI+V_OSO∕G=(20+140∕1) UV=160.06uV   (OS_INA)=G*V (OS_RTI)=160.06uV

ADS8689:   V (OS_ADC)=EO =±0.2mV

           V_OST=√((V (OS_INA))^2+(V (OS_ADC))^2)≈256.16uV

增益误差:

E_G=√((E (INA_G))^2+(E (ADC_G)^2+(E_R1)^2)    R1是采样电阻器(50 Ω、0.1%)

    =(0.01^2*2+0.1^2)

    ≈0.101%

噪声:

INA823:   en_ina=√((e (nr))^2+(e (ni))^2+(e_nV))^2)≈153.48uV (电阻器噪声/电流噪声/电压噪声)

ADS8689: V (FSR_rms)=0.5∙FSR∙0.707≈7239.68mV

         E (n_ADC)=V (FSR_rms)/(^μ s (SNR/20))=7239.68mV/(10^(91.5dB/20))≈192.63uV

         

          e (n_total)=√((E (n_ina)))^2+(E_(n_ADC))^2)≈246.30uV

我想知道 上述公式是否有问题?

我想 计算总误差(Etotal)、包括偏移误差、增益误差和噪声误差。

我可以这样计算吗?

e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=????

 这个公式对吗? 输入电压为-10V~+10V、因此我选择2.5Vref、如图所示。

e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=√((256.16uV/10V)^2+0.101%^2+(246.30uV/10)^2)=??%

我认为有问题、太小了。 请问 哪个公式 是错误的?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    您可以使用 模拟工程师计算器中的 TUE 计算 器来评估和预测总误差。 下面是计算器的屏幕截图。 此软件工具可用于检查室温或整个温度范围内的典型或最大误差。 此外、您还可以看到偏移或增益误差校准后的总误差。

    请注意、双极输入范围下的现有计算器有一个错误、将在下一个版本中修复。 但是、您可以使用现有版本进行计算、在单极下、实际双极范围的满量程范围为20.48V。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    但我仍然想知道一些细节。 请检查该公式吗? 或者提供一些有关此计算的文档(有关放大器+ ADC 的误差)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    计算应与您的电路相结合、它不是平方和的简单根。 您可以查看我的应用手册 sbaa507中的一个 、以获取系统噪声计算作为参考。  

    总误差通常使用以下公式计算。 它主要受偏移和增益误差的影响。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    此致、

    哈勒