This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:如何使用 DDC112EVM 检测光电二极管的交流分量

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130749/ddc1128evm-how-to-use-the-ddc112evm-to-detect-the-ac-component-of-a-photodiode

器件型号:DDC1128EVM
主题中讨论的其他器件:DDC112

你好

我想使用双通道 DDC112EVM 来测量两个光电二极管电流信号。

使用光电二极管、我测量光源为 LED 的 MIR 区域中气体的吸收情况。

无法以连续模式驱动 LED、因此它以1kHz 的频率以50%的占空比进行调制(打开和关闭 LED)。

如何使 DDC112仅通过交流分量进行积分(LED 亮起期间的信号放大)? 是否有方法从外部触发 DDC112并对其进行计时? 我认为、让 DDC112在调制信号上随机集成并不会在信噪比方面产生太多的影响。 如果您喜欢合适的设置、我在电子产品(化学家)方面没有太多的专业知识。

光电二极管对偏置非常敏感、尤其是反向偏置。 使用 DDC112EVM 时、我是否需要采取任何预防措施、或者我是否可以简单地将光电二极管连接到输入端?