This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354EVM-PDK:无法与 ADS8354EVM-PDK 通信

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354, ADS8354EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128957/ads8354evm-pdk-cannot-communicate-with-ads8354evm-pdk

器件型号:ADS8354EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8354

您好!

我们正在尝试在 Windows 10计算机上安装 ADS8354EVM-PDK 软件、并使用它评估 ADS8354。  SDCC 上的 LED 按手册中所述闪烁(D5亮起、D2闪烁)。  安装 PC 软件并重新启动后、我们无法与 SDCC 通信("无法连接到硬件...")、并且只能在"模拟模式"下使用软件。  我们在两台不同的 Windows 10 PC 上都尝试过这种方法、结果相同。  我们注意到的一件事是安装程序没有具体提到它安装了 NI 驱动程序、因此我们怀疑这可能是一个问题。  我们尝试的两台计算机上可能都有用于其他软件的预先存在的 NI 驱动程序。  您能为我们提供任何指导吗?

谢谢、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    更新 NI 签证司机可能会在这方面有所帮助。 如果可能、我建议更新到最新版本。 此外、您能否共享设备管理器的屏幕截图? EVM 如何在器件管理器中显示? 如果使用 Windows 10、则很可能驱动程序未签名。 Win10要求对驱动程序进行签名,您可能需要禁用此项,然后重新安装驱动程序。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    这是设备管理器的屏幕截图。  EVM 显示为"其他器件->通用批量器件"。  当我右键单击并选择属性时、一个对话框显示"... 此器件没有兼容的驱动程序..."。  如果驱动程序未签名、我应该如何重新安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    您可能需要指向 SDCC 驱动程序。 为此、您能否右键单击通用批量设备并转至属性。 接下来、转至驱动程序选项卡、然后单击更新驱动程序。 然后单击“Browse my computer for drivers (浏览我的计算机以获取驱动程序)” 然后、它将要求指向驱动程序。 您需要在安装过程中在 ADS835xevm 文件夹中找到该 SDCC 文件夹、并指向 TI_USB.inf 驱动程序。  

    如果可以、请告诉我。 我正在尝试在我的一侧保留 EVM、以查看是否可以重新创建此连接问题。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我尝试了您描述的方法、但它不起作用。  Windows 说"无法安装驱动程序..."  我还尝试在"SDCC 驱动程序"目录中运行 driverinstall.exe、并提示 TI 和 NI 驱动程序安装失败。  我还尝试在 Windows 10中禁用驱动程序签名实施、但我们公司的 IT 策略不允许这样做。  我可能会尝试查找要使用的旧 PC、并查看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很遗憾看到这不起作用。 同样、这可能是由于驱动程序签名造成的。 如果您无法禁用驱动程序签名、我会尝试找到 Windows 7 PC。 我们的团队软件负责人将在下周二结束、但他们将返回、我可以看到我们是否可以从最后查看驱动程序签名 如果它实际上是无符号的、我们可能能够对它进行签名、但直到那时、我才在猜测。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您无法找到 Win7 PC、我成功地为 SDCC 获取了一些已签名的驱动程序。 请参阅此帖子中随附的文件。  

    要手动更新驱动程序、我们将采用与我之前的帖子不同的方法。  在设备管理器中、请右键单击通用批量设备、然后单击更新驱动程序。  从那里,单击“Browse my computer for drivers”(浏览我的计算机以获取驱动程序)-->“Let me pick from a list of available drivers on my computer”(让我从我的计算机上的可用驱动程序列表中选择)-->“Have Disk”( 最后、单击 Browse (浏览)、然后从附加的文件夹中手动选择 TI_USB-WV5.inf。 这将安装已签名的 SDCC 驱动程序并允许您连接到 GUI。 请告诉我这是否仍然没有帮助。  

    e2e.ti.com/.../3364.SDCC_5F00_DRIVERS.zip

    此致、
    Aaron