This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:有关输出电压生成的查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130287/lmp92066-query-regarding-output-voltage-generation

器件型号:LMP92066

我使用 LMP92066来控制 LDMOS 器件的栅极电压。 这些器件在高电压值下表现良好。 但对于厚度值、预期电压和测量电压不相关。 此外、当我尝试使用较低的值对其进行配置时、电压的上升/下降时间(电压在一个特定状态下稳定所需的时间)也很长。 我已附上电压测量值和原理图部分供您参考。

十六进制输入 预期电压 测量电压
DAC0 DAC1
600 1.875 1.89 1.88
590 1.738 1.73. 1.72.
580 1.719. 1.69 1.68
570 1.699 1.65 1.64
560 1.68 1.61. 1.56.
550 1.66 1.53. 1.46.
540 1.641. 1.41. 1.3.
530 1.621 1.21. 1.14.
520. 1.602 1.01 0.94
510 1.582 0.8. 0.76.
500 1.562 0.64

0.58.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adhithiya、

    在使用 I2C 时、您能否确认写入正确和预期的值? 您能否使用示波器确认您的数据格式是否正确?

    您能否确认您是否在输出上看到任何振荡?

    当您说您具有较长的稳定时间时、您是说在 FETDRVx 引脚上吗? 还是 DACx 引脚? 请记住、您具有非常大的电容负载、这些负载将限制压摆率和稳定时间。  您测量的稳定时间是多少?

    谢谢、

    Paul