This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:在 AVDD 最小值以下运行

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130233/ads1278-sp-operating-below-avdd-min

器件型号:ADS1278-SP

您好!

我们使用的是 ADS1278WHFQ-MLS ADC 转换器、需要了解低于4.75V AVDD 最小值规格运行所产生的影响。  您能提供任何见解吗?  

这在我们的设计中很难保持、该设计使用 SMPS 生成5.2V +/- 1.62% RSS… 传递到 LDO (TI TPS73801MQCQPSEP)以进行清理、但具有.35V 压降和+/-2.73% RSS。  

 

SMPS Tol:5.2–1.6%= 5.12V

LDO 压降:5.12V -.35V = 4.77V

LDO 容差:4.77V–2.73%= 4.64V

 

这会在 ADC…μ A 时为 AVDD 留出4.64V 的电压 低于4.75V 规格。

 

 

由于 SMPS 设置点是一个已经构建的 Crane 模块,因此我无法轻松地向上移动它。

 

如果存在用于空间的这样一种野兽、我可以更改为具有更低压降要求的 LDO。

 

否则,如果 AVDD 的最小电压为4.75V,则需要使用 RLC 滤波器替换 LDO,以清理 SMPS 输出并过滤到 AVDD。

 谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我搜索了特性数据、除了 AVDD 输入电流与电压图之外、我找不到任何低于4.75V 的 AVDD 数据。  该图仅显示了5.25V 至4.5V 之间的电流下降可忽略不计。  AVDD 的复位阈值电压远小于4V、因此我认为 AVDD 电压不会出现任何性能突然变化、略小于4.75V。

    但是、所有数据表规格都是在 AVDD 电源电压为4.75V 或更高时确定的、TI 无法确保在建议的 AVDD 工作范围之外正常运行或性能。

    如果可能、我会看到是否有更好的 LDO 可用于保证4.75V 或更高的电源电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用