This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:菊花链中的时序(只写)?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131116/dac81404-timing-in-daisy-chain-write-only

器件型号:DAC81404

您好!

在我的应用中、我想使用一个包含四个 DAC81404的菊花链。
我将只执行写操作、不执行回读。

在这种情况下、数据表中的哪个时序规格适用?

"读取和菊花链"、如表7.8-7.11所示

按照表7.6和7.7进行"写入"

我是否正确理解"读取和菊花链"的措辞、包括以下3种情况:

  • 读取
  • 读取的数据
  • 以菊花链形式写入

"写入"是指在没有菊花链的情况下进行写入?
我不确定我是否清楚地理解了措辞。

提前感谢您的帮助。

此致、
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    是的、您的理解是正确的。 请参阅第7.8、7.9、7.10和7.11节(根据您的 IOVDD 和 FSDO 选择)、了解在不使用菊花链的情况下进行读取或使用菊花链进行读取/写入的时序特性。 使用菊花链进行读取和读取/写入均使用 SDO 引脚、因此时序要求受 SDO 引脚速度的限制。 在没有菊花链的情况下进行写入操作不需要使用 SDO 引脚。  

    最棒的

    Katlynne Jones