This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:EVM 使用情况

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1114, ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123245/ads1114-evm-usage

器件型号:ADS1114
主题中讨论的其他部件:ADS1115ADS1113

您好!

我在我的设计中实现了 ADS1114、我知道工作台上有硬件。 我已经验证我可以访问和读取寄存器中的数字电压值。 我希望使用 ADS1115 EVM GUI 在有可用软件之前进一步验证我的硬件。 在实施 ADS1114之前、我购买了 ADS1115 EVM (包括 PAMB 板)。 我创建了一个试验电路板来连接 ADS1115 AIN。 在将设计提交到原理图之前、我使用 GUI 来验证所有这些。 这一进程运作良好。 我现在要做的是从 PAMB 基板上移除 ADS1115 EVM、并将 PAMB 3.3V、GND、SCL 和 SDA 连接到我的板上。 但是、我无法"连接"到我的设计、我猜这是因为 ADS1115 EVM GUI "查找"ADS1115、而不是我拥有的 ADS1114。 是否有任何方法可以使用此 GUI 连接到 ADS1114? 这将非常有用。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    EVM 子卡具有 GUI 在尝试连接时查找的 EEPROM。 这就是您无法连接到 GUI 的原因。 遗憾的是、在没有子卡的情况下、没有简单的方法可以"欺骗" GUI。 为了尝试使用 GUI、您可以做的是仍然存在子卡、但移除 ADS1115并通过通信线路从电路板到子卡进行 Fly-Wire 传输。  

    这应该会达到目的。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。 因此、基本而言、GUI 需要看到要连接的 EEPROM。 明白了。 实际上,我想我可以做的是从 ADS1115V2EVM-PDK 中的 JP1上移除跳线--这将使 ADC 断电,但保持 EEPROM 处于活动状态。 然后是 ADC 板中的天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我尝试了我上面提出的方法、但它不起作用。 不确定原因。 由于子板上的 ADS1115断电应与移除它相同、我甚至不想尝试移除它、因为如果这不起作用、那么我没有任何工作。 还有其他"技巧"可以尝试吗? 看起来 PAMB 的设计目的是让用户在其上放置自己的子板、因为没有告诉客户 GUI 到底在寻找什么、以便将目标视为"已连接"。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    GUI 未检测到硬件仍然是主要问题吗? 查看 EVM 原理图、我想检查几件事情。

    • 您要将电路板的哪些部件连接到 EVM。 您需要确保:
      • ADS1114的 I2C 地址与 EVM 上的 ADS1115相同(拉低)
      • 请注意电源电压。 您使用的是3.3V 还是5V? 我相信 PAMB 板使用3.3V 进行数字通信。
    • 您是否有连接图和/或电路板原理图要共享?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    良好击穿--我将 ADS1113 ADDR 引脚连接到 VDD。 我在 ADS1115 EVM 上看到它连接到 GND -尽管可以选择通过电阻器将它绑定到 VDD。 这将使我相信 EVM 支持这两种设置、但可能不支持这两种设置。 ADDR 是否必须绑定到 GND 才能让 GUI 找到 ADC?  

    感谢你的帮助。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我确认一下。 我没有参与 GUI 开发、因此让我看看我是否可以跟踪其他一些潜在原因。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    祝你好运? 我进行了一些挖掘、GUI 将仅支持一个 I2C 地址(0x48)。 因此、如果 GUI 能够识别硬件、但无法读取/写入 DUT、则可能是 I2C 地址。 如果您仍然无法使用 GUI 检测硬件、则可能存在潜在问题。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    不,不幸运。 GUI 只显示"No EVM Detected"。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有趣。 尽管 EVM ADC 的地址是固定的、但这不应影响 EEPROM。 您能否通过使用 DMM 进行探测来验证 EEPROM 是否通电? 通过移除 JP1上的跳线、您是否能够在电路板断开连接的情况下连接到 GUI? 同样、如果您可以提供电路板的任何原理图和/或 EVM 的连接方式、这将非常有帮助。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您继续深入探讨这一问题。 我今天早上意识到了一些事情。 我正在使用"I2C 转差分"转换器对、通过几米长的电缆来延长 I2C 总线的长度。 因此、I2C 的运行速度不能超过100kHz。 TI ADS1115 EVM GUI 使用400kHz I2C。 是否有办法降低 I2C 总线速度? (我在 GUI 中看不到任何内容。) 下面的设置图片。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    没问题!

    恐怕 I2C 总线速度也是固定的。 您能否缩短布线长度并提高 I2C 总线速度、仅检查这是否解决了您的通信问题?

    此致、
    Aaron