This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:TI 多个文档中的呼吸电路不匹配

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131034/ads1298r-respiration-circuit-mismatch-in-ti-several-documents

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

尊敬的、

我正在使用 ADS1298R 进行一个项目、我正在参考呼吸电路。 但令我惊讶的是、所有文档中提供的参考呼吸电路都不同。

随附图片和参考资料。

ADS1298数据表(第89页)

在此示例中、Resp_Mode_P 连接到 LAIN1P & Resp_Mode_N 连接到 RA IN1N

ADS1298R PDK (第41页)

在此示例中、Resp_Mode_P 连接到 LAIN1N Resp_Mode_N 连接到 RA IN1P

SBAA181 (第8页)

在此示例中、Resp_Mode_P 连接到 RA而 IN1P & Resp_Mode_N 连接到 LA IN1N

问题1. 请澄清哪一个是正确的、可以参考我的电路。

问题2. 此外、当我作为第一个通道作为 ECG 信号 V1时、Resp Mode P/N 不会干扰信号。 (提供的跳线@ IN1P/IN1N)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它们不是不匹配的、它们是不同的选项、客户可以尝试、测试、 V&V、收集和分析数据、以便在做出决策之前查看哪一个可能更适合其应用。  

     关于哪一个是好的或最好的问题、没有明确的答案、因为它取决于客户的最终应用和/或系统和/或产品设计。 因此、客户可以选择测试和 V&V、收集和分析数据、然后再做出决策。

    您是否正在设计/使用您自己的 PCBA?  

    您是否/是否曾尝试使用 EVM 板/套件评估呼吸功能并记下正确的寄存器设置、并查看它是否满足您的应用需求?

    如果是、并且您认为 EVM 的参考设计和性能满足您的应用需求、 我建议遵循 EVM 参考电路设计;但是、在原理图和布局设计期间、请为其他选项保存/保持灵活性。

    否、如果您要使用/生成 RESP 功能和调制信号、则通道1不能用于 ECG -

    谢谢