This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:内部基准和 REFby2上的噪声

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130183/ads8167-noise-on-internal-reference-and-on-refby2

器件型号:ADS8167

对于使用 ADS8167的设计、我们希望将 REFby2引脚的输出用作单电源运算放大器、有点类似于数据表第27页的图38的配置2。 但是、我们在运算放大器上实施增益约为50的带通滤波器。 当我们分析 REFby2输入的噪声增益时、我们看到峰值增益大约为62、刚好高于我们的滤波器中心频率、我们的噪声等效带宽大约为1.2kHz。  我们真的很想了解 REFby2引脚在使用内部基准时的预期噪声。 数据表中没有提供远远超过图22和图24的内容。 典型特性状态下的图"REFIO 配置为输出引脚、…Ω (除非另有说明)"、这意味着使用内部基准。 但是、很明显、图24未使用内部基准、这让我担心图22也不使用。

 

具体问题(请随时添加更多信息、我确信我会忽略某些内容):

  1. 内部基准的噪声密度是多少? (在 REFIO 和 REFP 上、我们主要关注10Hz 和10kHz 之间的噪声。)
  2. REFby2输出的噪声密度是多少?
  3. REFby2的 µF 电容为1 μ F、电容值越高、噪声的影响也就越大。

 

如果 REFby2的噪声超出我们可以处理的范围(我们的目标是在3000Hz 采样率下实现大约14 ENOB)、那么我们有各种设计选项。 在我们仍在研究一些架构细节而不是在测试期间发现问题时、最好获得这些信息。 (我们可以将一些增益移到较早的级、为单电源失调电压添加单独的单位增益级、和/或查看外部基准。 所有这些选项在我们的系统中都有折衷。 每个选项的相对优势取决于噪声级别。)

 谢谢、Chip Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、芯片、

    大多数数据表测量都包含内部基准、包括图22。  正如您指出的、图24使用外部基准;我们错过了在此图中添加注释的机会。

    对于您的具体问题、我们没有现成的数据、也可能没有任何噪声密度数据。  设计联系人本周已不在办公室、下周晚些时候我们将无法获得任何其他信息。

    REFby2缓冲器用于将外部信号链偏置到 ADC 输入的中间范围、此节点上的典型外部增益为1。   

    在10Hz 至10kHz 范围内、基准噪声很可能会由1/f 决定、因此单个噪声密度数字将不会有所帮助。

    10kHz 带宽上的总噪声是否有助于在您的系统中评估基准和 REFby2缓冲器噪声?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何噪声数据都很有用。 我们已订购评估板、并将尝试测试 REFby2噪声。  

    谢谢、Chip Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、芯片、

    我将了解我是否能够在实验中获得大约10Hz 至10kHz 范围内的一些测量数据。  请给我几天的时间来报告一些数据。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好芯片、

    我能够在 EVM 上进行一些测量。  使用的近似测量带宽为10Hz 至10kHz。  10Hz HP 滤波器是使用单极 RC 滤波 器实现的、10kHz 滤波器是使用砖墙数字滤波器实现的。

    使用这种方法、我只能在该噪声带宽上获得总积分噪声。  对于 REFIO 引脚(4.096V 基准输出)和 REFby2引脚(2.048V 输出)、该带宽中的总噪声约为5.2uVrms。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您为我提供这些值。 基于这些、我认为我们应该使用我们的当前设计方法找到它。 (系统中有更大的噪声源。)

    谢谢、

    芯片