This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:如何获取 EXP432E401Y 代码? (项目文档,与 DAC11001EVM 合作)

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130232/bp-dac11001evm-how-can-i-get-exp432e401y-code-project-document-co-work-with-dac11001evm

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件:DAC11001B

你(们)好。

     我们正在为项目调试 DAC11001。 我们使用 EXP432E401Y MCU 来控制 DAC11001输出。 但我们没有 EXP432E401Y 原始代码/项目、您能帮您分享吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meriton、让我看看我们是否有要分享的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

       请帮助检查。 我们正在调试 DAC11001过程。 EXP432E401Y 代码/程序 对我们来说非常重要。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meriton、

    DAC11001B 是一个简单的寄存器组、通信非常简单。
    请告诉我您面临的问题、以便我为您提供支持。 此外、您还可以参考数据表中提供的伪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbu,

       我们正在开发另一个用于控制 SPI 接口上的 DAC11001的硬件 MCU。 感谢您的回答。 我这边没有问题。