This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:关于 SCLK 的最小值

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886, ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130727/ads7883-about-min-value-of-sclk

器件型号:ADS7883
主题中讨论的其他器件:ADS7886

大家好、

 

我们正在寻找具有以下规格的 ADC。

 

未指定 ADS7883和 ADS7886的 SCLK 的最小值。

我可以将其与“SCLK=50Hz”一起使用吗?

此外、您能否告诉我们您是否有任何推荐器件?

 

  

  

电源:+5VDC

模拟输入0至5V

输入通道1Ch

位数大于12位(12至16位)

TA-40至105℃

输出SPI

SCLK 为50Hz

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    使用非常慢的 SCLK 时、可能会发生的情况是内部采样保持电容器上可能存在泄漏。 如果存在泄漏、则可能存在测量误差。 发生这种泄漏的原因是采样保持开关在打开/关闭状态的时间比使用更快的 SCLK 时长。 在功能上、该部件将正常工作、但您必须考虑这一点。  

    此外、您正在寻找支持此功能的器件、但我们没有专门设计用于处理此类缓慢 SCLK 速度的器件。 是否有需要在50Hz 下运行 SCLK 的原因? 您是否尝试实现特定的转换时间?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您提供详细信息和建议。

    此致、

    隐藏