This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:钳位输出负载电流

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129528/amc7836evm-clamp-oupput-load-current

器件型号:AMC7836EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7836

在我的实验中、amc7836 EVM 板在钳位输出模式下工作、钳位电压为-10 v;

当钳位输出‘s 负载电流 为-4mA 时 ,钳位电压仍为-10伏;

但在数据表中、钳位输出阻抗典型值为8k Ω、最大负载电流应为-10V/8k Ω=-1.25mA、

那么、我实际上可以将钳位输出驱动至-4mA 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC7836的 DAC 输出可处于两种状态:

    1:输出开启且处于活动状态、此时输出放大器驱动电压。 在该模式下、假设输出具有足够的电源余量、输出可以拉取或灌入15mA (典型值)。 例如、如果 DAC 设置为-8V 或更低、但您只有-8V AVSS 电源、则它无法灌入15mA 电流。 在该模式下、输出阻抗将看起来更高、因为放大器不在线性区域中。 如果输出设置为-8V 且 VSS =-11V、则输出处于其线性区域时、我们预计为±15mA。

    2.另一种模式是"钳位模式"、其中 DAC 输出放大器被禁用、而是有一个开关将输出设置为通过限流开关连接到 AVSS。  我们在数据表中将该阻抗描述为~8kΩ Ω、但它可能会有所不同。 根据客户的输出处于何种模式、我们可能会看到低于15mA 的灌电流能力。  8kΩ Ω 是一个典型值、但它可能会因 VSS 电压和 DAC 负载电压而变化。  我希望它在1kΩ Ω 至10kΩ Ω 的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使钳位输出阻抗最小为1k Ω、当负载电流为-4mA 且钳位电压为-10V 时、DAC 输出钳位电压应为-6V;但它仍为-10V、因此阻抗小于1k Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在钳位模式下、为什么 要通过限流开关?这可能会导致小负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。  钳位电路的用途是为负载电容提供一条电流路径、以便在启动、关断和警报事件期间放电至 VSS。  我们不会期望针对有源负载使用钳位模式。  

    因此、如果您要将电阻器连接到 GND 和输出、您可能会看到恒定电流、该电流可能会因单位而异。  但是、如果您在输出端有容性负载、您应该会看到它最终会放电到 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DAC 用于 GaN 晶体管的抗偏置时,电流很小,可能 为-5mA;功率越大,电流越大;

    因此、当 DAC 切换至 Clampmode 时、输出电压可能会被拉高;这很危险;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、GaN PA 仅在电压偏置处于有效 Vgs "导通"电压时感应灌电流。  当偏置电压接近夹合时、电流不再存在。  该解决方案已用于许多 GaN PA 偏置应用、我认为该电流限制不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果长度为34mm、即使 晶体管被断开、GaN 栅极电流也可能为3.4mA;