This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:从之前的读取中看到正确的 ADC 输出-看起来数据是在下一次转换时从 ADC 中输出的

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130836/adc128s102-seeing-the-correct-adc-output-from-the-previous-read---looks-like-data-is-coming-out-of-the-adc-the-next-conversion

器件型号:ADC128S102

您好!

当我尝试从 ADC 读取地址1时、我需要两个16个 SCLK 周期才能看到正确的数据。

似乎我需要在正确数据出现之前读取每个地址两次。 这是准确的。

如果我看一下时序图、就像 ADDR0时钟进入 A/D 一样、A/D 将发出 DB11。 这是可行的吗? 在发送 DB11之前、A/D 如何知道 ADDR0是什么?

我缺少什么吗?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当/CS 被拉至低电平时、ADC 获取当前通道选择、并在第四个时钟上启动转换过程。  该帧中提供的通道地址将是 在下一个转换帧中采样的通道。  这就是为什么 MSB DB11位与 ADD0同时输出、ADC 正在转换和移动前一帧中寻址的通道的数据。

    因此、通道地址更改与该新通道的转换结果之间存在1个周期的延迟。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用