This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:温度 传感器内部位置

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130794/dac38j84-temp-sensor-internal-location

器件型号:DAC38J84

你(们)好  

您能否告知温度。 传感器读数是针对器件结温还是裸片内的其他器件?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度传感器 位于靠近 DAC 的芯片边沿/边角附近。  

    -Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供将温度传感器读数转换为结温的公式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度传感器以8位二进制补码格式输出温度数据。

    例如、0度对应于 b0000-0000、25度对应于 B0001-1001。 MSB 表示正号或负号。 例如、-2由 B1111- 1110表示。

    要 计算负温度、首先计算二进制转换为十进制的值、然后从2^8或256中减去十进制(即 B1111-1110 = d254)。 254-256 =-2度)。

    如果您有更多问题、请随时告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我熟悉您提到的公式。 我不知道如何将温度传感器读数转换为器件的结温。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度传感器位于芯片(芯片)上、因此它读取芯片的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是芯片的热点吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有您的问题的详细信息、因为我们没有设计。