This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:ADS8584

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123848/ads8584s-ads8584s

器件型号:ADS8584S

你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    数据转换 由 ADS8584S 上的 CONVSTA/B 信号启动、这些信号由 CPU 或 FPGA 控制、因此实际 ADC 采样率由 CONVSTA/B 信号的周期时间决定、请参阅以下时序:

    遗憾的是、我们没有示例 Verilog 代码。 但是、如果您对此 ADC 有任何疑问、请随时与我们联系、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    自25天前我对您的问题的最后一个回答以来、我没有收到任何回复。 我注意到您拒绝了我关闭此主题的答案。 您对 ADS8584S ADC 还有任何疑问吗?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹已闭合。 如果您对 tADS8584S 仍有任何疑问、可以发布新的查询。