This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08500:LVDS 的最大频率

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131216/adc08500-maximum-frequency-for-lvds

器件型号:ADC08500

ADC08500的最大 LVDS 时钟输入是多少?  数据表未指定最大值、仅指定500MHz 的工作频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    最大时钟信号电平可由数据表中的运行条件表确定。

    因此、LVDS 将工作、这通常是800mVpp 差分。

    请参见下面的。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持的最大输入 clk+/clk-频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    ADC 的最大采样率为500MHz。 因此、时钟输入额定值为500MHz。

    此致、

    Rob