This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:高电压下读数不准确

Guru**** 2547590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131297/ads1115-inaccurate-readings-at-high-voltages

器件型号:ADS1115

我在差分模式下使用 ADS1115、采用330K/3.3K 欧姆电阻器的降压设置来测量超级电容器的电压。 超级电容器的范围为0-360V、降压后可调节至0-3.6V。 我在下面附上了电路原理图、但电压测量有两个问题。 读取的原始电压为负、校正电压(将 AD 差分输入乘以常数)在高电压(>100V)下开始显示明显的不准确性(>1V)。 输入引脚如何接地是否存在问题? 试验电路板-端子底部的绿色导线连接到单独电源的接地端。 6.0F 电容器是所测量的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    分离接地的原因是什么? 您是否只是尝试将高电压 GND 与低电压侧隔离、以降低任何高侧接地噪声影响低侧 GND 的风险? 此外、您是否根据输入端的理论值进行测量? 您是否在 A1处测量了电压、以确保输入本身没有电压误差?

    了解器件配置也会有所帮助。 您是否能够提供该信息? 例如、您使用的数据速率是多少? 您使用的是连续转换模式还是单次模式?

    乍一看、.47uF 电容器看起来非常大。 接地电阻(3.3k 欧姆)也是如此。 由于在输入端形成了分压器、我们通常建议将该电阻器保持在1k 欧姆或更低。 是否可以将3.3k Ω 电阻器减小到1k Ω、将0.47uF 电容器减小到10nF 左右、看看测量结果是否会更好?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、感谢您的回答。

    是的、接地隔离以隔离噪声、如果不隔离则是一个问题。 为了澄清这一点、我们将 ADS1115测量值与数字万用表进行比较、这是出现差异的地方。

    我可以访问的最低电容电容为470nF、仅凭此电容无法改善测量结果。 我可以将降压电阻器设置减少到82千欧姆/820欧姆、这是我目前拥有的最接近1千 欧姆的电阻器。 至于数据速率、我认为默认值为128SPS。 我不确定如何检查我使用的是单次触发模式还是连续模式、但代码中没有明确更改、因此也可能是默认设置。 此外、要测量 A1处的电压、我是否需要测量相对于接地的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您提供更多详细信息。 对我来说、这听起来更像是接地问题。 应相对于 GND 测量模拟输入、但如果 ADC 具有不同的接地电位、我认为这可能会导致一些问题。 为了进行完整性检查、您能否移除6F 电容器并连接干净的电源并使用公共接地? 这是否有帮助?

    此致、
    Aaron Estrada