This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:HSDCPro 自动化 dll 许可证

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130980/afe5832lpevm-hsdcpro-automation-dll-licenses

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832

尊敬的 TI 成员:

我们现在正在使用 AFE5832和 hsdcpro 自动化 dll 开发一些超声波评估板。

为了向我们的合作伙伴提供样片、我们必须使用我们的应用程序重新打包自动化 dll 和二进制文件。

这些 dll/二进制文件使用"TI 商业"许可证进行标记。  此类软件包重新分发版本是否有任何限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    感谢您给我们写信。

    让我将此问题分配给 Jim、他可以回答与 HSDC Pro Automation 相关的问题。

    你应该很快听到他的声音。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张

    请查看适用的许可条款、如果您有疑问、请联系您的法律部门了解如何解释许可条款。   

     此致、

    Jim