This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1262EVM-PDK 是否支持 ADS1263?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADCPRO, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131281/ads1263-will-ads1262evm-pdk-support-ads1263

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1262

ADS1262EVM-PDK 是否支持 ADS1263

(我有'1262EVM'、但需要对'1263进行评估。)  我计划去除水'1262并连接一个插座(或'1263)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '1263EVM 具有更多的 ADC Pro 功能/功能(连接了 MMB0)。  两个评估板共享一个用户指南。  有一个原理图、除了 ADC126x 之外、该原理图是相同的。  我看不到"特征电阻器"或其他允许软件区分的区分特性。  在拆焊'EVM 之前需要了解的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick Jones78、

    要进行确认、您希望将 ADCPro 软件与 ADS1262EVM 配合使用、并将 ADS1262替换为 ADS1263、对吧?

    子卡上有一个 EEPROM 来识别器件、因此我需要与设计人员核实 这是否会导致问题。

    让我回到您的问题上

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确,布莱恩!  听起来我可能需要:

    (1)带有'1263固件的 U4 EEPROM (是否提供?) 或

    (2)更多1263EVM 板。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我曾与电路板设计人员交谈过、EEPROM 只是读出 EVM 是"ADS126x"、并不区分器件。

    ADCPro 从 ADC 本身读取 ID 寄存器、以确定电路板上的 ADC。 因此、在 ADS1262EVM 上安装 ADS1263应该可以正常工作。 如果您成功、请告知我们。

    布莱恩