This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:单端输入、数据0V 至3.3V、AVDD=3.3V

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130618/ads114s06-single-end-input-data-0v-to-3-3v-with-avdd-3-3v

器件型号:ADS114S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好专家、  

我的客户希望读取0V 至3.3V 16位(8000h0V)~7FFFh (3.3V))之间的 AD 数据、其中 AVDD=3.3V 且单端输入。

他们正在考虑以下配置。

AINN=AIN1=(AVDD-AVSS)/2  

VBIAS 寄存器的 VB_LEVEL 位

它们能否使用  上述配置读取0V 至3.3V (16位)之间的数据?

客户参考了以下应用手册。

https://www.ti.com/lit/an/sbaa133a/sbaa133a.pdf

 

ADS114S06能否读取满量程数据?  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke Mukuno、

    是的、这是一个有效配置、被称为伪差分输入。

    假设系统中的 VBIAS = 1.65V (AVDD-AVSS)/2)、则应能够测量+1.35V/- 1.65V 的差分信号。 因此、您将失去对正代码范围(+FS)的一些分辨率、但它将接近于使用整个 ADC 代码范围。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan Linzon86、

    感谢您回答此问题。

    这是客户 Hirotaka Ashida。
    为什么"您 应该能够测量+1.35V/- 1.65V 的差分信号。 "?
    尤其是+1.35V。

    PGA =旁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AIN1连接到1.65V、并且您向 AIN0施加3V 信号、则测量值为3V - 1.65V = 1.35V

    如果 AIN1连接到1.65V、并且您向 AIN0施加0V 信号、则您将测量0V - 1.65V =-1.65V

    那么、这是您的测量范围

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢我的评论。

    我想测量3.3Vsignal。

     因此、AIN1连接到1.65V、您向 AIN0施加3.3V 信号、 我将测量3.3V - 1.65V = 1.65V。
    这是我的测量范围。

    还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 我误解了初始帖子、认为您是从0-3V 测量的

    另一个需要考虑的问题:ADS124S08上的 VBIAS 源不是精密输出、也未指定初始精度。 如果输出电压不完全是1.65V、则会丢失一些代码范围。

    例如、如果 VBIAS 输出为1.7V、则满量程范围将为+/-1.7V、但您的系统将仅使用-1.7V 至+1.6V

    如果 VBIAS 输出为1.6V、则满量程范围为+/-1.6V。 这可适应0V 至3.2V 的输入范围。 因此,大于3.2V 的输入电压将发生削波。

    换句话说、理论上您可以使用整个 ADC 代码范围、但在实际系统中、您可能会发现情况并非如此。 在输入信号和 ADC 满量程范围之间留出一定的余量可能是合理的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我 想在 我们的输入信号之间设置一些余量。

    感谢您的支持。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助、如果需要其他任何帮助、请告知我们。

    如果您有其他问题、请开始新主题、我们将为您提供支持

    布莱恩