This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M05:寻找与 AMC1305M05类似的非隔离式 ADC

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M05, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131275/amc1305m05-looking-for-adc-like-a-non-isolated-equivalent-to-amc1305m05

器件型号:AMC1305M05
主题中讨论的其他器件: ADS1202

大家好、

美好的一天! 客户正在寻找 一种实现 ADC 的方法。 它们的主要应用是测量隔离波形(电流和电压)、另一个波形类似于 AMC1305M05、但 非隔离波形。它可以测量100KHz 信号(电压和电流)以确定相位差。

请推荐 与 AMC1305M05等效的非隔离式器件? 非常感谢。  

此致、

Jonathan

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    最接近的是 ADS1202。  它具有+/-250mV 输入范围、但除此之外、它与 AMC1305的基本设置相同。