This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:示波器上出现方波失真的原因

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131572/dac39j84evm-reason-for-distorted-square-pulses-on-oscilloscope

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM

大家好、

希望你们做的很好!!

我们将使用.csv 文件(随消息附)从 TSW14J56EVM 生成恒定振幅方波脉冲、并将其发送到 DAC39J84EVM (HSDC Pro 软件上可见的图形屏幕截图随消息附) 、文件中包含10000个样本、 以每脉冲20个样本进行采样、占空比为0.5。 该 DAC 的两个通道分别连接到示波器和 ADC12DJ3200EVM、以监控生成的输出。 但是、当示波器和 ADC 从 DAC 接收这些脉冲时(连接了 ADC 上接收到的图形的屏幕截图、并且在示波器上观察到类似的图形)、图形中会产生振铃效应、如所附的屏幕截图所示。  这种振铃的原因可能是什么、以及如何解决这种问题。

感谢您的帮助、并期待您的回应。  




e2e.ti.com/.../Square_5F00_pulse.csvPattern-sent-to-DAC-_2800_Captured-on-HSDC-Pro_2900_.pngPattern Recieved on ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    这与 EVM 上 DAC 输出端的变压器有关。 您必须将 EVM 转换为输出差分数据、然后可能将其发送到外部差分转单端放大器。 要将此模式的 EVM 转换为 CHA、您需要执行以下操作:

    删除 T1、T2和 R12。

    短接 T1上的引脚3至4和引脚1至6。

    短接 T2上的引脚1至6和3至4。   

    为 R14安装0欧姆。

    安装 SMA J4。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3582.DAC3XJ8XEVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim。 我们将尝试一下、并将返回结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭此帖子。