This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同应用可接受的 INL\DNL 典型值或标准值

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131650/inl-dnl-typical-or-standard-values-that-can-be-acceptable-for-different-apps

大家好  
我询问 INL\DNL 典型值或标准值、这些值可用于不同的应用
例如
如果我开始针对雷达应用或健康应用构建 ADC 错误检测
可以考虑接受 INL\DNL 的阈值、以确定该误差是处于临界值还是处于临界值 它在特定应用程序上不能产生太大的影响

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muhammed、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我不会说特定应用需要任何特定或典型的 INL/DNL 值。  如果您有高直流精度需求、您可能会更加关注 INL/DNL。  DNL 是理想"脉冲"宽度的偏差、而 INL 是与理想传递函数的偏差。  下面是一些您可能会发现有用的培训材料的链接: ADC 直流规格:INL、DNL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答

    第二个\为了进行 ADC 错误检测 、如果存在任何错误、或者如果有错误的发生(高、中、低对系统性能的影响)、则需要进行降级   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    如果您的 DNL 大于或等于1 LSB、您将遇到"等码"(或代码)。  如果您使用的是8位转换器、这将在系统级代表明显大于使用16位转换器时的误差。  较高的 DNL 值也会限制 ADC 的信噪比和无杂散动态范围性能。  由于 INL 与 DNL 相关、因此查找 DNL 接近"0"的器件(即理想 ADC)对系统性能的影响最小。