This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:收集的数据不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129822/ads131e08evm-pdk-the-collected-data-is-incorrect

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TMS320C6678ADS131E08

1 μ s 在 SPI、正常后、ADS 寄存器配置如下::CONFIG1=0x92、CONFIG2=0xE0、CONFIG3=0xC0、FAULT=0x00、CHnSET=0x10 (n=1-8);

2 μ A、、EVM 用于测量线性电源的输出(其输出电压由万用表测量为1.778V)、而 EVM 通道1、2和3用于测量、其他通道未连接。

   在测量和转换后、发现有时测量数据错误、请问是什么原因导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    感谢您的发帖。

    您如何读取和导出此数据? 您是否正在使用 MMB0主板和 EVM LabVIEW GUI? 或者、您是否使用自己的控制器板和软件与 ADS131E08EVM 子板通信?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢你的答复。

    我使用 TMS320C6678控制 ADS131E08EVM 以获取数据。 我之前已成功读取和配置了寄存器。 代码转换后、数据显示在 CCS 控制台上。 然后我将结果放在 Excel 中、然后您可以看到图片。  

    -最佳、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我的建议是使用逻辑分析仪分析 SPI 通信。 具体而言、您将需要捕获 DRDYn 以及 CSN、SCLK 和 DOUT。 SPI 帧可能与下一个 DRDYn 中断重叠、从而导致通道数据被新数据覆盖。 在 ADS131E08上、每个新的转换结果前面都有一个24位状态字、该状态字始终以 MSByte 中的0xC0开头。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    现在、我设置内部测试信号以验证 ADC。

    第一张图片是我的初始配置(SDATAC-WREG 寄存器-RDATAC)。 第二张图片捕获返回的数据、可以看到 MSB 确实从0xC0开始。 但该数据会转换为电压、而不是预设的1mV。

    -最佳、