This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:使用库存中的 ADC 进行24位 RTD 测量

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS124S06, ADS131M08, ADS124S08, ADS1248, ADS1247, ADS1261, ADS1260, ADS1220, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129772/ads131m02-24-bit-rtd-measurement-using-adcs-that-are-in-stock

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS124S06、 ADS131M08、 ADS124S08、 ADS1248、 ADS1247、 ADS1261、 ADS1260、 ADS1220、 ADS122C04

TI 有一些 ADC (例如 ADS124S06) 、非常适合于以出色的性能(精度、精度、噪声抑制等)进行比例式 RTD 测量(4线 PT100或2线 PT1000)。 但是、这些器件已有很长一段时间缺货。 您能否推荐一种替代解决方案、用于使用目前超过20、000个数量的芯片来测量 RTD? 例如、是否可以使 ADS131M02工作并生成性能与 ADS12406类似的测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    ADS131M02可能不是您的最佳选择、让我看看我能否让 ADS124S06或 ADS1x48的专家来权衡一下。  

    我并不是 RTD 和比例式测量方面的专家、但根据我的了解、要求之一是具有外部基准的范围。 ADS131M02具有内部基准、因此这实际上不是一个选项。  ADS131M08可选择外部基准、但它需要在电压周围保持非常严格的电压、这也不符合要求。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉、您遇到了电源问题、TI 近几个月来也提出过许多类似的请求。  这意味着替代器件也存在电源问题。  由于需求的原因、TI 正努力确定供应/需求的关键位置。  我们已确定的器件之一是 ADS124S08 (和 ADS124S06)、它正在改进流程以更快地将该器件推出。  进入购买队列是最佳的行动计划。

    其他可能的选择包括:

    • ADS1247、ADS1248
    • ADS1260、ADS1261
    • ADS1220
    • ADS122C04 (类似于 ADS1220、但具有 I2C 接口)

    我还建议您查看 《RTD 测量基本指南》。  还有另一种测量 RTD 电阻的方法、即使用分压器电路、其中分压器由 ADC 也使用的稳定基准电压激励。  RTD 电阻的确定方法是进行两次测量(一次测量已知电阻值、一次测量 RTD)、并使用分压器中的已知电阻值计算 RTD 电阻。  这种方法可能会打开其他可使用的 ADC、但为了实现高精度、上述许多 ADC 也会用于这种方法。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、感谢您的反馈。 您列出的所有其他可能选项似乎也缺货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉耽误了回复、因为我在过去一周都不在办公室、无法回复。  正如我之前所说的、缺货器件的问题是一个真正的问题、最好的做法是下订单。  正如我前面所说的、ADS124S0x 器件最有可能在前面提到的其他器件可用。

    此致、

    Bob B