This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 选择指南

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131959/adc-selection-guide

您好、先生/女士、

我计划为以下射频检测器电压监控应用选择一个 ADC。  

ADC 的输入直流电压 - 50mV (最小值)

2. ADC 的输入直流电压- 3400mV (最大值)

ADC 的输入电压将根据 RF 信号的最小值到最大值而变化。 请帮我选择 ADC 或建议相同器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elamurugan:

    您可以从我们 的精密数据转换器选择树开始。  如果您已经知道所需的速度、分辨率、接口类型和通道数、则可以提供该详细信息、我们可以帮助您缩小选择范围。