This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56EVM 无输出

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058207/tsw14j56evm-tsw14j56evm-there-is-no-output

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的  

我们从 TI 商店购买了3台 PC、测试发现1台 PC 没有输出、无法运行。 请帮助提供建议。 产品的质量?

Tkse2e.ti.com/.../no-output.MP4e2e.ti.com/.../normal-output.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在两个视频中告知我们连接到 TSW14J56EVM 的评估板(器件型号)。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod

    我们使用 AD 采集卡。 类型:AD6688。   

    此致。

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    TI 的 TSW14J56EVM 不适用于 AD 产品。 此 EVM 可与 TI ADC32RF80EVM 配合使用、后者可能是您的应用的替代解决方案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查后、您的官方网站上声明可通过连接 ADC12J1600EVM 板来使用该器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 这是一个 TI EVM。 您在之前的帖子中提到了 AD6688。 不确定您的观点是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    AD6688是内部代码、支持此型号的电路板模型确认为 ADC12J1600EVM。 我们购买了两批、数量分别为3件和2件、每批都有一件异常。 请尽快帮助确认问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您提到一台 PC 出现故障。 什么是 PC? 您似乎有三个设置、每个设置包含一个 TSW14J56EVM 和一个 ADC12J1600EVM、对吧? 如果是这种情况、请回答以下有关设置失败的问题:

    1.电源可以为 TSW14J56EVM 提供多大的电流? 该电流至少需要4A。

    2.两个板上的 LED 在故障模式下的状态是什么? 我无法从视频中得知这些设备的状态。

    3.发生此故障时、请发送 TSW14J56的 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。

    4.将电路板与通过电路板交换、以确定哪个实际电路板发生故障。 是 ADC 板还是 TSW 板。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim

    我们使用 TSW14J56EVM 和 ADC12J1600EVM 板的组合来测试。

    1.5V,10A

    2. D1、D6和 D7稳定亮起,D4闪烁,μ s

    3.please 参考附件图片

    4.已确认由于多种组合更换引起的问题、TSW 板无法正常运行。 更换贵公司的其他 TSW 电路板时、类似问题不存在。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    TSW14J56EVM 上的 LED 状态指示硬件故障。 应更换此板。

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html