This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:HART 模式下无调制器输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058485/dac8742hevm-no-modulator-output-in-hart-mode

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我对 DAC8742HEVM 有疑问。 在 HART 模式下、我不会获得调制器输出。
我在 HART 模式下测试传输、但看不到输出。 我检查了电压和时钟、但没有 MOD_OUT 信号。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我最近测试过此 EVM、并将 HART 输出连接到 HART 输入以检查功能。 通过这种方法、我可以发送 HART 信号并使用 GUI 读回该信号。  

    启动 GUI 后、我首先切换复位。 然后、我启用精密基准并打开内部带通滤波器。 我将器件设置为全双工、然后在写入列中输入多个值。 在这里、我输入0x11、0x22、0x33、0x44和0x55。 然后、我生成 HART 通信的写入。

    之后、我可以生成读取并返回0x5011、0x4022、0x3033、0x2044、0x1055。

    GUI 如下所示:

    您能否检查 IOVDD 上是否存在电压? 该节点的电路板顶部有一个测试点 TP2。 EVM 应由 USB2ANY 供电、我想确保电路板上有电源。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的回答。 我们收到了客户的反馈、

    我检查了 IOVDD、它是3.3V。 我按如下所述运行了测试、但仍然没有输出。 我设置了 UART 模式、因为这是我在目标应用中所需要的。 我在 SPI 模式下尝试过它、但仍然没有输出。  

    请参阅我们客户提供的 EVM 跳线设置、我最初无法开机自检。

    e2e.ti.com/.../hartaltevalbd.docx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我认为问题是 JP3中有一个跳线、我认为应该断开连接、但我不确定。 要进行检查、让我们将跳线设置为默认设置。 下面是具有默认跳线设置的电路板图:

    蓝色框是原始跳线设置。  红色框是额外的跳线。 它们在板上、但不执行任何操作。 在非常右侧、有一个我已连接在一起的 MOD 输出端和 MOD 输入端子。  

    然后、在将一些值填充到 HART 写入中之前、我设置 DAC8742HEVM GUI。 请注意、全双工和精密基准处于开启状态:

    然后、我生成写入、并检查连接到 MOD-OUT 和 MOD-IN 连接的示波器。 这就是我看到的:

    我再次认为问题是与 JP3的连接。 无论如何、只需按照我的图表对其进行测试即可。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    根据您的建议、我们客户的申请现已生效。 感谢您的支持!

    此致、

    Danilo