This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:50Msps 时的性能和设置与 ADS4142相比

Guru**** 2652705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142, ADS4145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058381/ads4145-performances-and-settings-vs-ads4142-at-50msps

器件型号:ADS4145
主题中讨论的其他器件:ADS4142

尊敬的 e2e 支持:

今天、我的客户使用我们 的 ADS4142、速度为50Msps。

在 硬件和软件方面、用 ADS4145替换它会产生什么后果?(对于可用性问题)

在50Msps 时,我们是否有完全相同的性能? (我们的数据表特性不允许我们比较此类采样频率的不同版本)

-如果我们不更改低速寄存器(DFH)、会有什么影响?

-是否还有其他需要注意的问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    让我和团队一起探讨一下这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    性能将相似、但如果低速不变 、功耗将更高