This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:产品说明书问题

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC31RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058477/adc31rf80-data-sheet-question

器件型号:ADC31RF80

数据表第27页上有一条语句

ADC31RF80是一款单通道、14位、2949.12MSPS、电信接收器和包含的反馈器件
模数转换器(ADC)后跟多频带数字下变频器(DDC)和后端
JESD204B 数字接口

这种说法似乎表明该器件中的 ADC 不是3000MSPS ADC、而是2949.12MSPS ADC。  数据表的其他部分明确表示 ADC 是3000 MSPS 器件。  数据表中缺少什么内容、为什么会显示14位2949.2MSPS ADC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    在第6.5节"电气特性"中、典型输入时钟频率为3GSPS、表示支持3GSPS。  

    由于 这是一种常见的电信采样率、因此所有数据表表表评定都是在2949.12MSPS 下完成的。 由于这些频率接近、因此可在数据表中互换使用。  

    此致、

    Vijay