This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:2 x 5.2GSPS ADC 配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058442/adc12dj5200rfevm-2-x-5-2-gsps-adc-configurations

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我们目前有 ADC12DJ5200RF EVM 板、我们有一个 ADC 接口、包含1个 x104000 ADC 配置。

正如我们在团队中所说、我们还需要包含2x5200 GSPS ADC 配置的接口。

基本上、我们需要 TI204C JESD 中的12位、2通道5.2GSPS 和32个每周期样本(175MHz)。

此致、

Danilo