This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:如何连接 HART 调制解调器

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997, DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131376/dac161p997-how-to-connect-the-hart-modem

器件型号:DAC161P997
主题中讨论的其他器件: 、DAC161S997DAC8740H

当使用 DAC161P997实现4-20mA 电流输出和 HART 通信(与 AD5700通信)时。  


使用 AD5700时是否需要 R7? HART sigal 如何连接到 EVAL 板?

AD5700数据表: https://www.analogue.com/en/products/ad5700.html

DAC161P997数据表: https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/DAC161P997?keyMatch=DAC161P997&tisearch=search-everything&usecase=GPN#product-details

DAC161P997EVALhttps://www.ti.com.cn/tool/cn/DAC161P997EVAL#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查连接是否正确? 尤其是 HART 连接部分。

    Rload = 500欧姆。Rload 上的电流正常。 我的 HART 主设备与发送器通信。 1200Hz 时的 HART 信号振幅低于从 AD5700感应到的400mV、而  2200Hz 时的信号振幅正常、介于400mV 和600mV 之间。 我的设计中是否有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 或 Lucas 将在这个假期周末之后为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 DAC161S997 连接与 EVAL 原理图中的连接相匹配。 建议将 DAC8740H 与  DAC161S997一同使用、而不是 AD5700。

    还有一个类似的主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819256/dac161s997-how-to-connect-the-hart-modem

    让我和另一位工程师一起仔细检查您的一些网络、我很快就会向您提供更多信息。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 但 它是 DAC161P997。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的错误是 、这两个引脚之间的引脚相似、因此您的连接看起来仍然正确。

    您能否在 C219之前直接测量 AD5700引脚14 HART 输出? AD5700的直接输出电压应为正确的电压。 如果不是、则可能是 AD5700导致了此问题。

    此外、尝试直接测量 DAC161P997的引脚14 C2并将其与 AD7500的输出进行比较。 这些信号应相对相同。 这有助于验证电路的负载是否正确。

    请也验证 AD7500的引脚15 REF 是否为2.5V。

    谢谢、
    卢卡斯