This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何解决 MMB0驱动程序安装问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132755/faq-how-do-i-resolve-mmb0-driver-installation-issues

主题中讨论的其他器件:ADCProADS1256

我购买了一个包含 MMB0主板的 EVM。 我还下载了最新版本的 ADCPro 并安装了正确的器件插件。

但是、当我运行 ADCPro 软件并选择我的器件时、我会收到以下错误消息:

"由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。"

我已按下 MMB0主板上的重置按钮、但仍收到错误消息。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现此错误的原因通常是 MMB0驱动程序根本未安装或安装不正确。  

    要检查驱动程序是否已安装、请 通过以下路径导航到 MMB0驱动程序文件夹:"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS"。 一旦出现、您应该会看到安装了以下两个驱动程序:

    接下来、打开 Windows 设备管理器、将 MMB0连接到您的 PC、而无需运行 ADCPRO。 您应该看到以下内容:

    然后、打开 ADCPro 和正确的器件插件、例如 ADS1256。 设备管理器应刷新、上一个映像中的设备名称应更改为以下内容:

    如果情况并非如此、您需要找到"未知设备"并手动安装 USBstyx 驱动程序。 这可以通过遵循 PAMB 板的常见问题解答来实现、该板与精密 ADC 的控制器板类似。

    常见问题解答链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pamb%252520driver#3380582

     要修复 MMB0主板的错误、请按照以下步骤完成 PAMB 常见问题解答中的说明:

    • 按照常见问题解答中的说明完成步骤1至7
    • 对于步骤8、请在以下位置指向 USBstyx 驱动程序:"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS\USBStyx\usbstyx.inf"
    • 按照常见问题解答中的说明完成步骤9至12