This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量负电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671, ADS8685, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132653/measuring-negative-voltage

主题中讨论的其他器件:ADS8671ADS8685ADS8689

我的设计通过一根长电缆(100英尺- 300英尺)接收-38V 至-60V 电压输入。 该板上有一个带/不带 ADC 的 MCU。 我想测量输入的负电压、并通过长电缆将其传输到电缆另一端的系统。

该电路板将-38V 至-60V 电源转换为3.3V 和12V/5V、以用于本地数字电路。 我不确定如果使用运算放大器/ADC、负电压接地将如何影响。 TI 是否有任何解决方案来应对这种 情况?