This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:数据位波动

Guru**** 2504325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131411/ads4449-databit-fluctuation

器件型号:ADS4449

您好!

我有设计问题

器件:ADS4449IZCR。  

在进行 AD 采样后、它会进入 FPGA 并捕获数据

当没有输入信号或输入直流= 0V 时、仍然存在一些数据位、例如 bit_4和 bit_5波动

下图是 DATA_D

下图  是 DATA_C                              

直流耦合情形

根据  您的经验、在什么情况下可能导致数据 B 波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naiwen、

    确保复位 ADC、为数据表中提到的地址将所有寄存器位编程为"1"、以始终写入"1"、通过将0x08写入地址0x42来启用数字功能、通过将0x20写入地址0x3D 来启用偏移校正 EN1、 并 通过将0x08写入地址0xCF 来启用偏移校正 EN2。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

    但仍然有波动。 此外、在设置数字功能/偏移校正1 /偏移校正2后、FPGA 解码的最大值从8192变为8063;最小值从-8192变为-8063。 对于 ADS4449,这是正常的吗?

    感谢您的建议~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiwen、

    因为您使用的 ADC 具有直流耦合前端。 请检查以确保每个模拟输入引脚上的 VCM 为1.15VDC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naiwen、

    当您没有输入时、您的系统可能未正确终止、从而导致某些高位发生切换。 您最多只能看到低4位切换。 在 TI EVM 上没有输入时、平均计数约为8191 (无符号二进制数)、在捕获65、536个样本时、最小值为8185、最大值为8199 (请参阅随附的)。  

    在启用数字功能的情况下、由于内部数字逻辑、器件将无法在饱和数据下正常运行。 逻辑必须具有有效数据才能正常运行。 如果在输入低于饱和值的情况下运行、这不是问题。 大多数用户通常使用-1dBFS 的输入运行、数据表中显示了该输入。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../Input-open-digital-functions-enabled.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、  

    我将检查我的系统。

    谢谢