This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:数据转换器论坛

Guru**** 2666505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131779/ads8584s-data-converters-forum

器件型号:ADS8584S

您好!

我在串行模式下使用 ADS8584 ADC、采样频率为100ksps、SCLK 频率为16.5MHz。 我无法获得由函数发生器生成的连续模拟信号的适当输出。

我将获得精确的输出、同时从电池提供1.2V 恒定直流线路。

配置设置:

范围: ±5V

输入模拟信号频率:高达20kHz

采样率:100Ksps

REF 选择:内部基准

OS[2:0]= 3 'd 0

PAR/SER/字节 SEL = 1'd1.

DB15/字节 SEL = 1'd 0

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    ADS8584有一个频率为16kHz 的-3dB 内部滤波器。  如果输入16kHz 正弦波、则输出将仅为输入振幅的70%左右。  在20kHz 时、信号衰减将会增加很多。  此外、在20kHz 下、由于采样率为100ksps、每个周期只能看到5个样本。  如果您绘制该波形、它看起来不像正弦波。

    您能否包括输入波形以及生成的转换波形的图片?  如果您在1kHz 频率下输入正弦波、则应得到几乎完全相同振幅和形状的输出正弦波。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用