This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:更改时钟

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130110/dac81404evm-changing-the-clock

器件型号:DAC81404EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81404ENERGIA

大家好、

是否可以通过 GUI 将 DAC81404的时钟速度从1MHz (似乎是默认值)更改为25MHz 或50MHz?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    该 GUI 是使用 GUI Composer 开发的、我不知道如何修改 SPI 通信所用的时钟速度。 据我所知、它由 GUI Composer 预先确定、我们只能控制接口类型和寄存器映射。 但是、您可以使用 CCS 直接与 MSP Launchpad 通信、并且可以更好地控制 SPI 设置。  

    您可以通过 CCS 云轻松使用 Energia (dev.ti.com)。 Energia 与 Arduino 非常相似、我相信在您创建新项目时、可以使用启动项目。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    无法在 GUI 中更改时钟速率。  如果您或您的客户计划为 MSP432创建定制固件映像、则可以对其进行修改。  请注意、Launchpad 格式对快速时钟瞬变不是很有利(由于配合接头)、因此当您使用50MHz 等非常高的速率时、可能会遇到一些信号完整性问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、Katlynne、

    感谢您的快速回复!

    修改固件映像所需的任何特定文件或材料? 我也赞赏有关快速瞬变的说明。

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是用于随附二进制文件的源代码或项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    默认源代码/二进制文件加载时会丢失钩子函数、从而允许基于 Web 的接口工作。  通常、这不是一个很好的器件评估起点。  我将与团队一起查看他们是否有 DAC81404的任何示例程序。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Paul -我们需要一个起点来修改器件的时钟。 我有自己的 DFA、一旦我们有了起点、他也可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与我的团队确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我们团队中有人确实为 Tiva 系列 LaunchPad 提供了 DAC81404 CCS/Energia 示例。 该实现方式与  MSP430-EXP432E401Y Launchpad 非常相似。  

    e2e.ti.com/.../DAC81404_5F00_Tiva.zip

    或者、您也可以使用任何其他可能具有的 SPI 控制器。 如 Paul 所述、Launchpad 接头可能不是50MHz 速度的理想选择。  

    最棒的

    Katlynne