This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:IR 压降感测

Guru**** 2915680 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404, DAC53701, DAC53204, DAC61401, DAC61404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131013/dac81404-ir-drop-sense

器件型号:DAC81404
主题中讨论的其他器件: DAC53701DAC53204DAC61404

尊敬的技术支持团队:

我想使用诸如 DAC81404的 IR 压降感测功能。

它的成本比我想象的要高、 因此我想考虑其他方法

您是否有其他具有 IR 压降感应功能的 DAC?

如果您有分立式 AMP (IC 外部)的 IR 压降感应功能、您能否提供任何文档或参考设计?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您能否详细说明您的要求? 您是否需要 DAC81404的双极范围?

    我们有单通道 DAC53701或具有感测引脚的四通道 DAC53204。 这些是最大 VDD 为5.5V 的单极 DAC。 如果您告诉我您的确切要求、我可以查看其他选项。  

    最棒的

    Katlynne Jones   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    如果您不需要16位分辨率、DAC61401也会便宜很多。

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    感谢你的答复。

    我不需要双极范围并且需要多通道、因此 DAC53204似乎是合适的。

     

     您有 DAC61401的 URL 吗?

    它已经 RTM 了吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 的意思是说 DAC61404。

    https://www.ti.com/product/DAC61404

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 和  Katlynne:

    我查看 有关 DAC61404的数据表。

    DAC53204 具有 FB 引脚。 它是否用于诸如 DAC61404/DAC81404的 IR 压降感测?

    如果您有任何应用手册或参考设计、可以分享吗?

     

    我已查看 Smart-DAC 文章。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/smart-dac

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我有 DAC53204方框图、如下所示:  

    DAC81404方框图如下:

    您可以看到、DAC53204上的 FB 引脚与输出缓冲器的反相输入相连、类似于 DAC81404的 SENSE 引脚。 如果您不需要双极范围、并且 DAC53204的最大 VDD 为5.5V、则可以正常工作。 这将取决于系统中需要补偿的 IR 压降。  

    我有以下两个应用手册、使用 FB 引脚感应晶体管的压降:

    具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路

    使用智能 DAC 的高侧电流源 LED 偏置电路

    最棒的

    Katlynne