This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:该表是什么意思? 如果使用三线制 SPI、那么1MHz 数据速率是否需要70MHz 时钟?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ISO7731, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132315/ads8900b-what-does-this-table-mean-if-3-wire-spi-is-used-70mhz-clock-is-necessary-for-1mhz-data-rate

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件: ISO7731ISO7742

各位专家:

如果使用三线制 SPI、则该表是否意味着1MHz 数据速率需要70MHz 时钟?

 对于70MHz 与 ADS8900B 的通信、我们是否有 SPI 隔离器建议?

目前、我的客户希望开发一个系统、通过 ADS8900B 的三线 SPI 获取数据、需要进行隔离、但我们仍在研究隔离器。 你有什么建议吗?

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marsh、

    为了将 SCLK 频率降低至22MHz、您需要在区域2中运行。  有关详细信息、请参阅数据表中的第7.5.3节。  在区域2中、您有大部分的整个周期时间来传输数据。

    为了在3个隔离通道上支持22MHz、您还需要在与启动边缘相同的 SCLK 边缘上捕获数据、以便通过隔离器实现时钟延迟、然后 SDO 返回的额外延迟、即 t-D_CKDO。  这将需要非常精确的时序、以确保它们不会违反时序规格。  请查看此应用手册、该手册更详细地描述了此用例。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa241/sbaa241.pdf

    ISO7731似乎是更好的选择之一、应能够通过3个通道支持22MHz SCLK 数据。  但是、为了提供更多时序裕度、我建议使用4通道 ISO7742、这将允许 SCLK 信号通过隔离器回路、以减少 SCLK 启动边沿和 SDO 数据之间的时序误差。

    我不熟悉整个隔离器件系列;您可能希望与该团队联系、了解他们是否对隔离器有不同的建议。  为了支持3线制 SPI、关键规格将是传播延迟。  例如、ISO77xx 系列的最大传播延迟为16nsec。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用