您好!
使用 TI204c-IP_Xilinx.SVP 进行仿真能否在 Vivado 上实现?
我尝试了 TI204c-IP 仿真、但无法获得预期的结果。
我创建了一个测试台、如 TI204c-IP-Users-Guide.pdf (5/17/2021)的"8.1.2参考设计环回测试环境"图示。
*它不使用 SYSREF。
* sys_clk_p 和 n 将频率设置为78.125MHz。
* REFCLK_p &n 将频率设置为156.25MHz。
*它显示 MASTER_RESET_n 的低电平
* qpll0_locked、qpll1_locked 和 cpll_locked 为低电平。
*我模拟了大约20us。
使用 IP
TI204C-IP-Release-v1.10-latest
Zc706_8b10b
我在 Vivado 2019.1的网页包中试用了它。
我将器件从 xc7z045更改为 xc7k160、因为 Web Pack 无法编译 xc7z045。