This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:灌入差分输入引脚的电流

Guru**** 2526300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059627/ads1292r-current-sinks-into-the-differential-input-pins

器件型号:ADS1292R

我使用 ADS1292R 设计了一个 ECG 测量电路。
我参考了数据表中描述的建议电路、但发现电流流入引脚5 (IN2N)和引脚6 (IN2P)。

该电流对另一个电路产生不利影响。

是否有任何方法可以将引脚5和引脚6设置为高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya-san、

    感谢您发帖。  

    该器 件的 IN2N 和 IN2P GΩ 应始终具有高阻抗(具有导联电流源的最小值为≥1 μ A 或500MΩ μ A)。 请验证您的硬件设计的通道输入 MUX 设置是否处于正确条件下? 如果所有设置都正确、则通道输入可能会因 EOS 而损坏。 请检查您是否在其他硬件上或仅在该特定硬件上看到此内容?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果我按如下方式进行设置、IN2P 和 IN2N 应具有高阻抗?

    MUX2[3:0]:0000 (默认值)

    采集 ECG 通常没有任何问题、因此不会被视为已损坏。

    在其他硬件上也会出现同样的问题。

    顺便说一下、图35显示 IN2P 和 IN2N 可由多路复用器"1"设置、这是正确的吗?

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Katsuya-san、

    当 MUX2[3:0]被设定为0b0000 (正常电极输入)时、IN2P 和 IN2N 输入应该为高阻抗。 抱歉、通道2的 MUXn[3:0]标签数据表中有一个拼写错误;它应该是 MUX2[3:0]而不是 MUX1[3:0]。 每个通道输入选择在 CHnSET 寄存器中都有其 MUXn[3:0]设置。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    很抱歉迟到了、感谢您的回复。

    顺便说一下、当一个高于电源电压的电压被输入到差分输入引脚时、会发生什么情况?
    IC 内部是否有保护二极管?

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya-san、

    是的、器件内部有 ESD 保护二极管、用于提供模拟输入保护。 有关显示保护二极管和 EMI 滤波器的模拟输入结构(图24)、请参阅第9.3.1.2节。  

    谢谢

    -TC