主题中讨论的其他器件: ADS7038Q1EVM-PDK
您好!
我尝试通过 TMS320C2000实验套件(Piccolo F28069)控制 ADS7028。
我的最终目的是从2个正弦波信号输入中获得2个 RMS 值和2个 ZCD 信号。 (这是可以实现的吗?)
到目前为止、我已成功发送来自实验套件的24位 SPI 帧。
然后、我尝试测试 ADS7028的读取和写入命令、但它看起来根本没有响应。
(写入测试:将所有通道设置为 GPIO 输出并设置逻辑1,读取测试:读取多个寄存器)。
是否有任何 SPI 设置或我的过程错误?



一