This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:连接 SYNC~

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058628/ads52j90-interfacing-sync

器件型号:ADS52J90

大家好、

连接 SYSREF 和 SYNC 时、需要考虑电平匹配。 我在以下常见问题解答中看到了以下连接方法、即 SYSREF 和 SYNC 都使用交流耦合。 但是、在 ADS52J90数据表中、图82显示了用于 sysref 的交流耦合方案(请勿用于 SYNC ~)

[常见问题解答] ADS52J90:如何终止 ADS52J90中的 SYNC_SERDES、SYSREF_SERDES 信号?:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711635/faq-ads52j90-how-to-terminate-sync_serdes-sysref_serdes-signals-in-ads52j90?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS52J90

常见问题解答与 ADS52J90 数据表中的说明冲突。 我  想知道哪  一个是正确的。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否对问题有任何更新

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对延迟答复表示歉意。 请查找我对 SYNC 和 SYSREF 与 FPGA 连接的响应。

    连接与 FPGA 的同步

    由于 SYNC 是非周期性信号、因此无需直接交流耦合、但必须匹配共模。 SYNCP 和 SYNCM 引脚的内部基准电压为0.7V  

    在数据表中、图81显示了从驱动器输出端1.2V 共模电压到 ADC 输入端0.7V 电平转换的电路。 正负侧上的电阻3.57k 和5k 可提供该压降、而33nF 电容与3.57k 并联可提供瞬态耦合。 请参阅下图:

    将 SYSREF 与 FPGA 连接

    SYSREF 引脚将需要交流耦合输入。 数据表上的图82是正确的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

     常见问题解答中的 SYNC 是否可以使用直接交流耦合?

    在 EVM 的原理图中、 从 LMK 到 ADC 的 SYSREF 仅使用0.1uF 和100欧姆端接、而从  FPGA 到 ADC 的 SYNC 仅使用100欧姆端接、无需电平转换。 当客户在设计电路时使用 EVM 连接时是否存在问题?

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    正如我之前提到的、由于每个信号的性质、sysref 和同步输入电路是不同的。 SYSREF 是一个脉冲信号、通过电容器的交流耦合将起作用。

    然而、SYNC 是一种较长的信号、因此需要共模匹配和直接耦合。  

    数据表建议了正确的实现方法。 EVM 原理图错误、但无法保证功能正常工作。 我将通过相同的信息来更新 EVM 原理图。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在这种情况下、我很难确定问题是否得到解决、您能否确认?  

    如果不是、请告诉我您是否需要有关所述主题的更多说明。

    此致、

    Abhishek