This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:是否有任何具有相似寄存器和功能的替代 AFE58JD EVM?

Guru**** 2868390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD32EVM, AFE58JD48EVM, AFE58JD28EVM, AFE5818EVM, AFE5832, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060465/afe58jd48evm-are-there-any-alternative-none-afe58jd-evms-with-similar-registers-and-function

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48AFE5818EVMAFE5832AFE58JD32

我们希望使用  AFE58JD48进行评估。

    我们正努力在35周的交货周期内采购任何 AFE58JD48EVM、AFE58JD32EVM、AFE58JD28EVM EVM 板。

是否有任何 EVM 更容易用于无 JESD 器件、这些器件具有同情寄存器集和功能、我们可以使用这些寄存器来加速开发。  

请注意、我们可以轻松获得的唯一 EVM 是 AFE5818EVM、但我们认为这不合适、因为寄存器与我们要使用的芯片完全不同。

例如、AFE5832是否与 AFE58JD32以任何方式兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    由于器件 AFE58JD48和其他 JD 器件 属于 NDA 范围、我们希望将此对话离线。

    您能否联系 support_us_afe_tx@list.ti.com 并参考此 e2e 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我想知道您是否仍在为 EVM 提供源代码方面遇到困难? 正如 Praveen 提到的、由于 NDA 限制、我们希望您通过  support_us_afe_tx@list.ti.com 上的邮件与我们分享您的担忧

    由于我们尚未收到您的回复、您能否确认您的问题已解决。 如果没有、请向我们发送邮件、我们将了解如何进一步支持您的请求。

    谢谢、此致、

    Abhishek