This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达应用的毫米波 ADC

Guru**** 2473400 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059680/adc-for-mmwave-radar-application

主题中讨论的其他器件:AFE5401-Q1

大家好、

我们有一个毫米波雷达项目、可以替代我的客户中的 ADAR7251、需要您的支持来选择能够满足以下要求的器件:

1、MMIC 为 BGT24MTR11、DSP 为 ADSP21479。

2.双 路差分同步采样通道

3、>=16位

4.>=100k SPS

5. 串行数据接口,可支持主控模式(提供时钟/就绪信号)

6. 转换启动引脚支持。

请提供帮助吗? 谢谢。 

BR、
Rory
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    请提供更多详细信息吗?  Rx/Tx 天线数量、频率范围、距离范围、距离分辨率、速度分辨率、 等等

    了解您可以提供的任何其他参数和规格将有助于我更好地为您提供帮助。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    对于24GHz 雷达、它是2T、2R。 不适用于距离测量、而是用于速度测量。 速度测量范围为10-250km/h、精度为1km/h。

    我们是否有与  ADAR7251竞争的合适解决方案? 我意识到 AFE5401-Q1无法支持 串行数据接口。

    谢谢。

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    您能否澄清一下、您是否正在寻找雷达器件?  或者、您是否正在寻找 ADC 来替代雷达器件 PCB?  这将帮助我回答您的问题。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    我正在寻找一个 ADC、如标题所示、它替代 了 ADAR7251、它也是一个 ADC。 你有什么建议吗? 如果不知道、您能告诉我我可以联系谁?

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们强烈建议使用 TI 的毫米波器件、该器件将雷达射频前端和后处理功能组合在单个芯片上、无需外部 ADC 和处理。

    请查看可通过 TI 的毫米波产品和等效即用型示例实现的各种应用。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在该客户中获得了100%的77G 雷达份额。 现在、它适用于24G 雷达、我认为我们的雷达无法支持该频带。 请查看我的请求、如果没有合适的 ADC 可以支持、我会向客户说"否"。 谢谢。

    Rory。