This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04晶体问题

Guru**** 2924560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059679/ads131a04-ads131a04-crystal-problems

器件型号:ADS131A04

您好!

我对晶体启动问题干一个线程。 我们发现 ADS131A04的 XTAL 输入非常敏感。

我们使用了推荐的晶体 ABLS-16.384MHZ-L4Q-T、该晶体 放置在非常靠近 ADC 的位置。

它在根本没有电容器的情况下最适合工作、但它仍然足以在端子上输入金属片以使其停止。

是否有改进此功能的建议(在当前设计中)?

芯片内的负载电容是多少?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您的发帖。

    我想看看我们能否提供有关 ADS131A04上 XTAL 引脚输入电容的更多详细信息。

    通常情况下、晶体输出引脚上的负载电容器可以根据晶体数据表中的建议减小。 该负载电容是总电容、包括 PCB 布线和目标器件上的数字输入引脚。 ADS131A04EVM (Y4)上的晶体需要20pF 的负载电容、但每个晶体输出仅使用8.2pF 的负载电容、以确保正确启动。 您可以尝试在设计中使用4.7pF 至10pF 之间的较低值。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。

    是的、在我们发现有问题的测试板时、这可能起作用、问题是我们已经完成了~1000个板的测试、而最近我们在某些板上发现了这个问题。 经过更多测试、我们发现  ADS131A04与其他采用外部晶体的组件相比非常敏感。 我们使用了2x 10pF。

    一个非常奇怪的现象是、移除10pF 电容器并测试其启动情况、然后重新焊接完全相同的电容器、它仍然开始工作。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果仅是~1000个电路板中的几个电路板、我不确定会出现什么问题。 我想晶体中也有一些余量需要考虑。 我还在等我们的设计团队知道 XTAL 引脚的预期输入电容是多少、但如果我有更多信息、我会向您更新。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    根据设计仿真、两个 XTAL 引脚都具有大约2pF 的输入电容。 根本原因可能与 PCB 设计和组装更相关。

    此致、

    Ryan