This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775EVM GUI 问题

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM, TIPD215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059416/dac8775evm-dac8775evm-gui-problem

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件: TIPD215

您好!

我将 DAC8775EVM 与 GUI 工具结合使用、以配置4-20mA。 我无法在输出端获取电流。 我使用了以下跳线设置。

JP9 -已安装

JP11 -已安装

JP13 -未安装

但是、当我将 DAC 配置为0-5V 模式时、我会获得输出。 原因可能是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我已设置 DAC8775EVM、但 JP9、JP11和 JP13的默认设置均未安装。 我发现从默认值开始是最简单的设置。 这意味着 DVDD 由 SM-USB-DIG 供电。 我使用连接到 AVDD/PVDD 的12V 电源、这会为 EVM 供电。  

    我在开始时进行复位、然后启用基准输出。 然后、我启用所有降压/升压电源。 我还可以将关断条件设置为 IOUT High-Z 和 VOUT High-Z、这样我就不会看到30kΩ Ω 电阻器的额外负载。  

    之后、我启用通道 A 的输出。我可以设置 DAC 数据并查看任何范围的输出。 例如、我可以将 DAC 代码设置为1000十六进制、VOUT 范围为0-5V、我得到  0.31235V (预期结果为5/16 = 0.3125V)。 然后、我可以将输出设置为4-20mA。 这会将 DAC 代码重置为0000十六进制、输出在1kΩ Ω 负载下变为3.9905V。 将 DAC 代码设置为1000十六进制、这会将 DAC 输出电流设置为5mA、输出变为4.988V。  

    我还在安装了 JP9和 JP11的情况下对其进行了测试、并且也以相同的方式工作。 我具有相同的输出。

    我要小心不要为 EVM 加电、这样就不会出现 JP9安装和 JP11未安装的情况。 在这种情况下、DVDD LDO 已启用、将尝试为 SM-USB-DIG 的电源供电。 在这种情况下、USB 电源和器件 DVDD LDO 之间存在竞争。 如果出现这种情况、则可能是 DVDD LDO 或 SM-USB-DIG 损坏。

    您是否检查了 EVM 上的其余通道? 我想知道其他通道是否响应电压或电流范围。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我可以在0-5V、0-12V 电压模式下获得输出。 但4-20mA 模式不提供任何输出? 我甚至尝试使用内部 LDO (JP9、JP11的默认设置)。 电路板是否可能部分损坏? 如何验证电路板是否仍然正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我认为 、当 VOUT 正常工作时、仅为 IOUT 损坏 EVM 板的可能性不大。 我只想检查一下您的设置。

    首先、VOUT 是否在所有通道上工作? 您检查了多个值吗?  

    其次、IOUT 是否在所有通道上都工作? 我只想确保它只有一个通道无法正常工作。

    最后、如何测量电流? 我会使用负载电阻器、然后测量电压、这样做、而不是将仪表用作电流表。 我之前已经进行过测量、并且只获得零。 我之前使用仪表的人熔断了串联保险丝并开路了电流表。

    无论如何、请检查这些内容并进行回帖。

    吴约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph、万用表系列保险丝已熔断。 在 EVM 上、一切仍然正常。

    但我无法在 TIPD215板上看到输出。 我已创建 TIPD215的副本。 请查找随附的原理图。 我使用的 SPI 代码和寄存器设置与 DAC8775EVM 上使用的相同、但 TPID215复印板上没有输出。

    什么地方出错了?

    https://www.ti.com/tool/TIPD215

    与  

    DAC8775EVM

    我的原理图(已附)

    e2e.ti.com/.../my_5F00_schematic.pdf

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、


    您好像直接从 TIPD215板复制了原理图。 您是否拥有完全相同的 BOM? 或者您是否需要进行任何替换?

    如果原理图相同、则电路板应正常工作。 它甚至与 DAC8775EVM 板类似。 EVM 板具有更多的跳线和测试点、但布局相同。

    我会检查器件是否正确焊接。 然后、我会检查电路板周围的电压、以确保它们是应该的位置。 您可以使用 EVM 来比较这两个板。 我还会看到您是否对器件进行写入和读回。

    可能有许多问题、但您应该能够验证电路板上的某些问题。


    吴约瑟