This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45斜坡通道数据交换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060555/adc32rf45-adc32rf45-ramp-lane-data-swapped

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:、 LMK04828

我们的一个生产流程中使用的 ADC32RF45 IC 出现了问题。 我们将其用于12位旁路模式(LMFS = 82820)、并以2.8GSPS 的采样率进行采样。

当启用12位(LMFS = 82820)斜坡模式测试时、我们将收到斜坡数据、但该数据不正确。 经过进一步调查、我们发现除了交换的通道数据之外、数据没有任何问题。 我们确信问题与我们的测试设置无关、因为我们已将其用于成功测试许多其他 ADC32RF45 IC (包括验证12位斜坡模式)。

在进一步研究该问题时、我们启用了"根据 JESD204B 规范第5.1.6.3节的长传输层测试图形模式"、并验证我们可以正确接收该测试图形数据。 因此 、交换斜坡通道数据的原因似乎在于 ADC32RF45内部。

是否有人 在交换 ADC32RF45斜坡通道数据时遇到问题、 如果有、如何纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我在我们的实验中设置了 ADC32RF45EVM、并在您描述的条件下生成了斜坡模式。 在对 EVM 进行编程之前,请仔细检查是否正在对 LMK04828执行复位寄存器写入(第9页,EVM 用户指南)。 还要仔细检查您是否正在执行寄存器写入以为两个通道设置旁路模式中的12位斜坡(在数据表第88页的表62中)

    您是否正在使用定制 EVM? 您使用的数据格式是什么?

    如果您可以提供有关问题和/或设置的其他信息或图片、这也会很有帮助。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:  

    再思考一下-您是否在两个通道上都看到了这种行为?

    此致、Amy